This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:查询 BQ25601的最大系统负载电流

Guru**** 2494645 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601, BQ25638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472607/bq25601-query-on-maximum-system-load-current-for-bq25601

器件型号:BQ25601
Thread 中讨论的其他器件: BQ25638

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们计划在设计中使用 BQ25601电池充电器 IC、并具有以下设置:

VBUS 输入:5V/3.5A
系统输出(SYS):3.7V
系统负载电流(最坏情况):3.5A
电池充电电流:500mA
从数据表中、我们了解到:

最大输入电流限制(IINLIM)为3.25A
最大开关输出电流(ISW)为3.25A
我们的理解是、由于 SYS 输出源自降压稳压器级、因此只要输入功率足够、系统负载可能会消耗超过3.25A ISW 限制。

您能否确认系统负载(SYS)是否可以超过3.25A、或者是否受到 ISW 规范的严格限制? 如果是、您是否建议使用替代方法来处理3.5A SYS 负载和500mA 电池充电?

期待您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    3.25A 是降压转换器(SYS 负载和 ICHG 一起)的最大电流。 请看一下 BQ25638。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mike

    关于 BQ25638、IC 的规格也与 BQ25601类似、两者的输入电流限制相同、均为3.2A。 但是、BQ25601 SW 节点处的最大输出为3A、而 BQ25638为5A。  

    因此、如果我的 Vin 为5V、系统输出为3.7V、我将能够在 BQ25638中获得高达4A 的电流。

    请澄清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25638支持高达18V 的输入。借助更高的输入电压、您可以针对类似的输入电流实现更高的输出电流。

    此致、

    Mike Emanuel