This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:在 FC 连接时达到正确的 RSOC = 100%

Guru**** 2494785 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464609/bq34z100-r2-reach-correct-rsoc-100-at-fc-conndition

器件型号:BQ34Z100-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50、BQ28Z610

工具与软件:

您好!

我已经配置和测试了许多星期了,我还没有得出结论。 更正内存 ID、贯穿学习周期、甚至使用 GPC Golden GG Maker 工具进行优化。

我使用普通的3A 37.8V 锂离子充电器为9S2P 电池组充电。

我需要的是、当充电器停止充电(LED 从红色变为绿色)时、满足终止条件、FC 变为1、然后 RSOC 值跳至100%。

为此、我进行了以下设置:

"配置"、"充电终止"、"收尾电流"、"400"、"mA"
"配置"、"充电终止"、"最小收尾容量"、"25"、"1/384" 256mA
"配置"、"充电终止"、"电芯收尾电压"、"50"、"mV"
"配置"、"充电终止"、"电流收尾窗口"、"40"、"s"
"配置"、"充电终止"、"TCA 设置%"、"99"、"%"
"配置"、"充电终止"、"TCA 清除%"、"95"、"%"
"配置"、"充电终止"、"FC 设置%"、"-1"、"%"
"配置"、"充电终止"、"FC 清除%"、"98"、"%"

"配置"、"数据"、"设计电压"、"3600"、"mV"
"配置"、"数据"、"设计容量"、"6760"、"mAh"
"配置"、"数据"、"设计能源"、"2434"、"CWH"
"配置"、"数据"、"电芯充电电压 T1-T2"、"4200"、"mV"
"配置"、"数据"、"电芯充电电压 T2-T3"、"4200"、"mV"
"配置"、"数据"、"电芯充电电压 T3-T4"、"4200"、"mV"

"配置"、"寄存器"、"电池组配置"、"29d9"、"HEX"
"配置"、"寄存器"、"电池组配置 B"、"A9"、"HEX"
"配置"、"寄存器"、"电池组配置 C"、"39"、"HEX"

"电量监测"、"状态"、"Qmax Cell 0"、"7437"、"mAh"
"电量监测"、"状态"、"周期计数"、"0"、"—"
"电量监测"、"状态"、"更新状态"、"06"、"—"
"电量监测"、"状态"、" Chg Term 处的电芯 V"、"4201"、"mV"
"电量监测"、"状态"、"我上次运行平均值"、"-1400"、"mA"
"Gas Gauging"、"State"、"Avg P Last Run"、"-4591"、"CW"
"电量监测"、"状态"、"电芯差值电压"、"3"、"mV"
"电量监测"、"状态"、"T RISe"、"39"—"
"电量监测"、"状态"、"T 时间常数"、"2170"—"

但结果不同:

我想让这三种状态在时间上都有不同的时间点。

是否有人能帮助我达到正确的条件。

如果您需要完整的.gg.csv、请告诉我如何将其发送为私密消息。

谢谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    3.7在 TRM 中、存在有效充电终止条件。

    BQ34Z100-R2技术参考手册(修订版 A)

    如果 FC 设置%=-1、则是在设置 FC 标志时。

    您可以将 FC Set%更改为99%、并在 SOC=100%时设置标志。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    当电流从大约260mA 降至0mA 时、我希望在该下降沿上 SOC = 100%。 已标记。

    在完全充电条件(Fc=1)满足之前、SOC 不可能保持在99%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的图像似乎未发送。

    但仔细看一下您发送的图像;这不应该发生。 您能否验证随附文档中的参数2.1-2.6是否正确。

    实现成功的学习周期

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经反复检查了这些参数、我认为这些参数是正确的。

    在周围进行测试时、我现在修改了以下设置(红色旧、绿色新):

    "配置"、"充电终止"、"FC 设置%"、"-1"、"%"
    "配置"、"充电终止"、"FC 设置%"、"100"、"%"

    "配置"、"寄存器"、"电池组配置"、"29d9"、"HEX"
    "配置"、"寄存器"、"电池组配置"、"29c1"、"hex"

    让我感到困惑的是、真正的 FCC 在每个周期中都会减少。 我已经开始~6600mA ~、在 4个周期后 t 仅为5351mA 十六进制 为什么?

    FC = 0 -> 1与 SOC = 99%-> 100%机械相关的逻辑不是我需要的。 我希望在终止条件被填满时获得100% SOC、而不是他的算法认为 IC 意味着 SOC 为100%时获得。 SOC 100%显示为随机值、例如剩余容量为6400 mA、6511mA、6375mA、384.52、6620mA 默认情况下、FULL STATE OF CHARGE 条件每次都相同、即当充电器决定电池已满时、SOC 应该为100%。  

    我从其他 IC 知道、SOC 在满足终止条件之前保持在99%。 为什么在这里不可能做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在使用镍氢电池? 镍氢电池遵循不同的有效充电终止条件、这些条件记录在 TRM 中。

    QMax 是否也有波动? 这些是新的还是老化的电池?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用锂离子电池(额定电压3、6V;2.5~4、2V;CUV 切断为2、8V)。

    有新的电池单元。

    运行周期结束后、我得到了"Gas Gauging"、"State"、"Qmax Cell 0"、"7437"、"mAh"(如果您有这样的含义)。 最小容量为6760mA 3100、通过切断的可用容量为~6650mA h 当我修改 Qmax 时、RSOC 会显示错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将关闭该任务。 此 IC 不支持我需要的逻辑。 为此、我需要具有集成电量监测计(如 bq40z50或 bq28z610)的电池保护 IC。