This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65640:提高轻负载下升压转换器的稳定性

Guru**** 2494785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477707/tps65640-improving-stability-of-boost-convertors-under-light-load

器件型号:TPS65640

工具与软件:

大家好、我们已经使用 TPS65640设计了一个 PCBA。 大多数设计(电感器、补偿网络)都与应用信息图中所示。

在轻负载条件下、主 AVDD 电源轨在轻负载时、在较高电压(> 6V)下变得不稳定。  

数据表中讨论了如何更改补偿网络、但几乎没有帮助指导调整该网络的信息。 您是否有任何电子表格、计算器或任何其他有用信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nick。

    我们的专家 目前不在办公室、我们将在下星期一返岗时给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven