This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM828301:当 EN=HIGH 没有负载时、电流消耗是否有一个额定值?

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476483/tpsm828301-is-there-a-specified-value-for-the-current-consumption-when-en-high-and-there-is-no-load

器件型号:TPSM828301

工具与软件:

正如标题所述、我正在研究轻负载条件下的电流消耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user6365974:

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    在无负载的情况下、以 PSM (MODE 引脚=低电平)运行时、EN=HIGH 下的电流消耗应非常接近指定的工作静态电流。

    流经 FB 分压器的电流会对额外的电流消耗产生一些影响。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的答复。 我不太明白您在条件中"器件未切换"的含义。 具体情况是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 PSM 模式下、开关变得不连续。 随着负载的降低、开关频率越来越低。 在极轻负载或无负载的情况下、有时只会出现一些为输出电容充电的开关事件。 在这些开关脉冲之间、器件未进行开关、表中显示了该情况。

    此致、

    Andreas。