This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414HV:多个具有常见电流设置电阻器的 LM3414

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3414HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477373/lm3414hv-multiple-lm3414-with-common-current-set-resistor

器件型号:LM3414HV

工具与软件:

我有4个 LM3414HV 可驱动4个彩色 LED 灯串(RGBW)。 这四个电阻的电流需要相同。

我可以使用单个 RIADJ 电阻并将所有 IADJ 输出连接在一起吗。 如果是这样、RIADJ 的计算结果与数据表中的相同、即为 该值的1/4。  

感谢你的帮助。

Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    [quote userid="643251" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477373/lm3414hv-multiple-lm3414-with-common-current-set-resistor 能否使用一个 RIADJ 电阻并将所有 IADJ 输出连接在一起。

    您不能使用单个 R_IADJ 电阻并将所有 IADJ 引脚连接在一起。

    您应该为每个 IC 使用单独的 R_IADJ 电阻。

    此致、

    Steven