This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3674:启动时的负电压

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476292/lm3674-negative-voltage-at-startup

器件型号:LM3674

工具与软件:

嗨、团队:

启动时、观察到-0.6V、超过 GND-0.2V 的绝对最大额定值。
然而、观察数据表中的图17、似乎在启动时电压也超过了 GND-0.2V。
该器件在启动时是否能够超过 GND-0.2V?
如果是、可以超过多大的电压?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    您是否指的 SW 节点为-0.6V? 这应该没问题、因为这是由于低侧 FET 的二极管电压。 在从低侧 FET 到高侧 FET 的换向期间、电流将在短时间内流过低侧 FET 体二极管。

    在图17中、只有 SW 变为负值。 输出电压从0V 开始。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的答复。
    顺便说一下、是否应该瞬间不超过绝对最大额定值?
    如果可以超过、我想知道可能的时间。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    体二极管导通引起的这种过冲是众所周知的、应该不会损坏 IC。 持续时间通常小于10ns。  

    本应用手册( www.ti.com/.../slva494a.pdf )将有助于了解 SW 等级。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的答复。
    我的道歉。 我没有以正确的方式进行通信。
    我想确认、无论体二极管如何、都有可能瞬间超过 GND-0.2V。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    您能否分享一个示波器屏幕截图、即 SW 节点的1个或2个周期、您会发现它超出了额定值?  

    您能否确保在尽可能靠近 IC SW 和 GND 引脚的位置使用低电感探测和探头。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的答复。
    抱歉、我只是想更好地了解该器件的功能。
    我想了解的是器件的理论性能、而不是具体的示例。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    由于这是一个较旧的器件、我们没有最大瞬态电压的确切规格。 通常情况下、2.5V 电压(小于10ns)就可以了。

    此致、

    Varun  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的答复。
    是否可以假定+侧的电压为2.5V 且持续时间小于10ns?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    是的、这应该也适用于+侧。

    此致、

    Varun