This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922053:TPS922053

Guru**** 2812785 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477052/tps922053-tps922053

主题中讨论的其他器件:TPS922052

工具与软件:

你(们)好

若要实现线性 LED 强度调光、如果 TPS922052/53以400kHz 的频率运行、最大 PWM 频率应该是多少?

此致、

Kiran Surve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    很难给出一个分位值、因为这将取决于很多因素、如您的输入/输出条件、电路设计以及您如何判断线性等

    请进行基准测试以获得结果。

    此致、

    Steven