This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:环路补偿

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476111/tps61089-loop-compensation

器件型号:TPS61089

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在考虑使用 TPS61089。

您能否 告诉我 下面针对配置推荐的 COMP 常量?

  • 输入电压:3.3V
  • VOUT:12V
  • Iout 范围:0.5-1.0 A
  • FSW 范围:1.1 -1.2MHz
  • 所需的电感器:2.2uH

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    感谢您联系我们。

    我认为可以使用 EVM 的参数:comp=17.4k、ccomp=4.7nF。

    建议申请 EVM 进行测试。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    可以使用 E12系列的 Rcomp=18k Ω 吗?
    我的客户担心、如果17.4k Ω 很重要、则需要15k + 2.4k Ω。

    此致、
    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    则可以使用18k 电阻器。

    此致、

    Fergus