This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6983:需要 TLC6983的 Q'ty

Guru**** 2633795 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC6983, TLC6984

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473477/tlc6983-required-q-ty-of-tlc6983

器件型号:TLC6983
Thread 中讨论的其他器件: TLC6984

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我们的客户希望使用 TLC6983实现透明 LED 显示。

其规格为 1080x1920 (RGB)分辨率。

需要多少 TLC6920才能支持该解决方案?

您能尽快得到反馈吗?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    适用于您的应用的器件数量主要取决于您当前的请求。 那么、您需要多大的平均电流(R/G/B)?

    BR

    Monet Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Monet:

    感谢您的热情支持。

    LED 的类型是 Micro LED、供您参考。

    每个 R/G/B 所需的平均电流是0.5mA。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Michael)好

    1.建议使用具有2种可堆叠模式的 TLC6983。 2器件设计、可驱动32*30 RGB。

    那么、1080/30 * 1980/32 * 2 = 4320 TLC6983

    2.将 TLC6984用于3个可堆叠模式、3个器件设计以驱动48 * 40 RGB

    因此、1080/40 * 1920/48 * 2 = 2160 TLC6984

    BR

    Monet Xu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Monet:

    我了解了有关硬件配置的信息。

    您能否查看以下内容并分享最佳解决方案(如您评论中所述、包含器件信息和计算结果)?

    应用:透明 LED 显示屏
    以下是真实客户配置(基于1set)
    分辨率:950 x 534 (单面)
    显示屏是双面的。
    也就是说、LED 总数 Q'ty = 950 x 534 x 2 = 1,014,600

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    根据该设置 、输出电压为950 x 534、

    • 如果平均电流约为0.5mA、考虑到扫描效率、建议使用 TLC6983器件
      • 2个器件处于可堆叠模式、可驱动30 * 32 RGB
      • IC 编号应为950/32 * 534/32 * 2 = 30 * 18 * 2 = 1080器件
    • 如果平均电流低于0.5mA、建议使用 TLC6984器件  
      • 3个采用3堆叠模式的器件8更改为驱动器38 * 48 RGB
      • IC 编号应为950/38 * 534/48 * 2 (双面)= 600个设备

    顺便说一下、您对像素间距有什么规格? 您将使用哪种 LED? COB 或 SMT?

    BR

    Monet Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Monet:

    像素间距为2mm。

    但是、我没有收到任何关于封装类型的信息。

    根据像素间距、它似乎是 SMT 类型。

    我对您提供的计算中的 IC 编号有疑问。

    1. TLC6983

    * 2个器件采用双堆叠模式驱动30 * 32 RGB
    * IC 编号应为950/32 * 534/32 * 2 = 30 * 18 * 2 = 1080器件

    问题

    问题1、这是否适用于单侧?

    问题2、如果是正确的、对于双面、 IC 编号应为950/32 * 534/32 * 2 (双堆叠模式中的2个器件)* 2 (双面)= 30 * 18 * 2 * 2 = 2160器件

    2. TLC6984

    * 3个器件采用3堆叠模式8、可驱动38 * 48 RGB
    * IC 编号应为950/38 * 534/48 * 2 (双面)= 600个设备

    问题

    问题1、对于单侧、我认为计算值为 950/38 * 534/48 * 3 (3个器件处于可堆叠模式)

             对吗? 如果我误解了计算、您能解释一下计算公式吗?

    如果您有任何计算表、请分享一下吗?

    BR

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我们的专家目前不在办公室、下星期一将回复您。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven