This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:TS 设置

Guru**** 2495215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, BQ24075T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476886/bq24075-ts-setting

器件型号:BQ24075

工具与软件:

您好!

我已使用 TS 坐标机工具、希望在 HOT = 45C、COLD = 0C 时设置 PROTECT PONIT。

但我发现 R_S 为-7596 Ω、是不是意味着 BQ24075无法支持此温度? 谢谢!

e2e.ti.com/.../TS-NTC-calculator-_847607892C67_.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    使用您选择的 NTC、没有任何电阻值可实现0°C 至45°C 的温度范围。

    我建议查看 BQ24075T、它使用基于电压的 TS 功能并允许您达到该范围。 相应的计算器包含在您使用的同一个电子表格中。

    此致、

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    对我们来说、它是地狱。 谢谢!