This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630-Q1:查找支持60V 的 P2P 备选器件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR16030, LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477292/lmr33630-q1-find-p2p-candidate-which-can-support-60v

器件型号:LMR33630-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR16030LMR14030

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户想找到2个自动 WVB 降压解决方案、它可以支持36V、3A 和60V、3A、但可以是 P2P。 你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hale:

    我们距离最近的器件是 LMR16030、但它不是汽车器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    谢谢。 我们是否可以找到任何可以相互 P2P 的36V、>3A 和60V、>3A 解决方案?  由于非自动和非同步解决方案、LMR16030和 LMR14030似乎不适合作为合适的解决方案。 这些解决方案仍然需要一些外部二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hale:

    遗憾的是、我们没有具有相同引脚排列的器件、因为我们可以仅使用高压器件来运行两个电压范围。