This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:我想使用 HostMCU 发出的指令来释放 OCD 保护。

Guru**** 2495395 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476185/bq76952-i-want-to-release-ocd-protection-using-instructions-from-the-hostmcu

器件型号:BQ76952

工具与软件:

你(们)好  

主机 MCU 设置 OCD2:Threthold 和 Delay 并读取 Safety statusa。

主机 MCU 可以通过读取 Safety statusa 来检测 OCD2保护。

此时、我想让 MCU 决定是否解除保护。

(我不希望 BQ76952 自动取消保护。)

请告诉我如何释放 BQ76952中发生的保护。

请您回答:

太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sho、您好!

    第5.2.2节"高侧 NFET 驱动器" 部分自主 技术参考手册中的 内容可能是您要查找的内容。



    ‘、如果您计划将这些引脚用作 DDSG/DCHG 功能、请参阅 μ C Partially Autonomous' 不建议这么做、这在之前的论坛博文中已做了说明: 进一步澄清了 DDSG/DCHG 的运行情况

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    感谢您的答复。

    我认为"部分自主"也用于从主机 MCU 关闭 FET。
    我希望仅由 BQ76952执行保护操作(关闭 FET)。

    我想详细说明 MCU 中保护的释放条件。


     当  BQ76952未释放保护状态(使用完全自主模式)时、  主机 MCU 是否可以强制释放保护状态?
     此时  、BQ76952必须重新启动保护检测。

    此致、

    太棒了

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sho、您好!

    ‘"‘d自主"功能、您仍然可以让 FET 自主关断并在满足条件时自主恢复、但是、通过让 FET 控制子命令"禁用"FET、还会锁存一个信号、该信号会阻止 FET 被启用、直到 MCU‘re "启用"FET。

    这‘着、即使您发送了"ALL_FETS_ON"命令、如果仍然存在故障、在满足恢复条件之前 FET 也不应导通。 ‘re、‘满足恢复条件并且有一条用于禁用 FET 的子命令、则在从 MCU 接收到‘reALL_FETS_ON"命令以"租赁"创建的块之前、FET 不会"覆盖"/"重新开启"。

     当  BQ76952未发布保护(完全自主)时、  主机 MCU 是否可以强制释放保护

    当器件‘m释放保护(完全自主模式)时、主机 MCU 不应强制释放保护、除非您处于完全"手动控制"模式、这要求 MCU 自行关断/导通 FET。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    我明白了。

    你说。

    太棒了