This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650250:VDCDC2低电平和漂移

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650250
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474718/tps650250-vdcdc2-low-and-drifting

器件型号:TPS650250

工具与软件:

您好!

我有一些使用 TPS650250设计的定制电路板。

在我们构建的20个产品中、有5个产品存在 VDCDC2过低和缓慢漂移的问题。

VDCDC2被编程为1.85V。 例如、一个电路板我测量了 VDCDC2在大约1.3V 至1.4V 范围内且缓慢升高。

有人遇到过这样的问题吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregory:

    美国2月17日公共假日 他们将 在下一个工作日回到您的身边。  

    BR, Jari.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregory:  

    感谢您的耐心。

    这不是此器件的已知问题。  

    您是否能够共享原理图 以便我可能了解该问题的根本原因? 如果您担心隐私问题、您可以通过直接消息分享。

    谢谢!

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 VDCDC2上的2.2uH 电感器在一些表现出这种不良行为的电路板上有冷焊点。 在尝试了很多方法(例如电阻分压器上的新焊料、预热电路板并使用溶剂清除助焊剂残留物)后、看起来真正有用的是电感器焊盘上的新焊料、然后彻底清洁。 这些板是由一个坚固的、成熟的组装厂专业组装的、而不是手工组装的。 但是、在采用任何新设计时、这样的问题会逐渐加剧。 如果知道问题并(有望)确定根本原因、那么今后肯定可以缓解该问题。 谢谢。