This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5810:模拟调光

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477012/lp5810-analog-dimming

器件型号:LP5810

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户需要设置模拟调光、而不是 PWM 调光。

即使器件设置为模拟调光模式、PWM 占空比似乎也应设置为50%。 是这样吗?

另外、是否需要设置50%? 编程其他占空比、比如100%或75%、情况如何?

(+) LP5812:LP5812/LP5810 -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛 

(+)[常见问题解答] LP5812:LP5812、LP5810的快速程序步骤指南-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    我们的专家目前不在办公室。 我将请另一位专家为该主题提供帮助。 他稍后会回应你。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    不可以、LP5810同时支持 PWM 调光和模拟调光、这意味着您可以通过 Manual_pwm_x 寄存器将 PWM 占空比设置为任何值(0至100%)、同时通过 Manual_DC_x 寄存器设置模拟调光值。

    此致、

    Felix