This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3943:LED 闪烁同步控制

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476121/lp3943-leds-blinking-synchronize-control

器件型号:LP3943

工具与软件:

您好、先生、

我们希望控制所有 LED 同时同步闪烁。

是否可以通过设置 PCS0、PWM0、PSC1、PWM1来同时打开和关闭所有 LED?

1.当此时设置某些 LED 的 DMI0闪烁速率  后、再设置其他 LED 的 DMI0闪烁速率。

  我们可以使所有 LED 闪烁 同步吗?

2. 此时设置某些 LED 的 DMI0闪烁速率  后、稍后为其他 LED 设置 DMI1闪烁速率。

  (即使 PCS0与 PCS1相同、PWM0与 PWM1相同)

   我们可以使所有 LED 闪烁 同步吗?

谢谢!

海洋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Ocean、

    我们的专家目前不在办公室。 我将请另一位专家为该主题提供帮助。 他稍后会回应你。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Ocean、

    没有用于启用同步的特殊设置。

    但是、您是否尝试过这两种方法并检查了所有 LED 是否都闪烁同步?  

    此致、

    Felix