This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170:BQ25170锂聚合物充电器

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25185, TPS63060, BQ25170, BQ25180, BQ24133, TPS63020, TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472228/bq25170-bq25170-lipo-charger

器件型号:BQ25170
主题中讨论的其他器件: BQ25180BQ24133、BQ25185、 TPS63020、TPS63060、 TPS63070

工具与软件:

您好!

我在选择锂聚合物电池充电器时需要帮助。 我 有微型水力发电机,具有以下规格。

  • DC5V 技术参数:

    • 最大输出电流: 100mA
    • 最大输出电压: 6V 直流(水流量为10L/min)
    • 标准输出电压: 5V DC (水流量为4L/min)
    • 起始输出电压: 3V DC + 0.25V DC (水流量为3.5升/分钟)
  • 运行条件:

    • 流量范围: 2 - 10 L/min (水压0.05-0.2 MPa)
    • 最大水压: 1.2 MPa.
    • 温度范围: 0至80 °C
    • 环境温度容差: 高达100 °C (30分钟)
    • 贮存温度: -25至65 °C

我需要一个锂聚合物充电 IC、它可以为1Ah 锂聚合物电池充电。 如果它 还具有稳压功率输出共享功能、那就太好了。

涡轮机将通过淋浴系统运行、因此动力可能始终不一致。
我需要非常简单的解决方案、但不是很复杂。 功率损耗将是实现超小功率损耗的关键因素。
如果您有任何其他问题、请告诉我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ali

    BQ25170将是一种小而简单的解决方案、可能有效。 电池为1Ah、最大输出电流为100mA、这可能需要约10小时长的时间。

    BQ25170是一款线性充电器、成本低、尺寸小但效率不高。  开关转换器效率更高、但体积更大、成本更高。

    您是否有完成充电的时间要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    感谢您之前的答复。

    我正在开发一个可同时进行电池充电的显示系统。 理念是在系统使用时为电池充电、因为电源仅在水流时可用。 因此、系统必须能够同时实现功耗和电池充电。

    主要要求不一定是将电池充满电、但要在充电输入补偿功耗时保持平衡。

    您可能想知道系统的功耗。 我尚未计算确切的功率要求、但以下组件是系统的一部分:

    1. 流量和温度传感器
    2. LCD (我的目标是使用低功耗显示器)
    3. 微控制器(MCU)

    系统将读取传感器值并在 LCD 上显示信息。

    对于在这些条件下管理电源和充电系统、您有什么建议吗?

    提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ali

    我们的电源路径设备将为电池充电并同时向系统提供电流。

    需要查看以下几个器件:

    1.) BQ25180 - 是一款电源路径线充电器、 见此处

    2.) BQ24133 -也是电源路径、但具有更高效率的开关模式转换器、 请参阅此处

    需要考虑的一些因素:

    1.) 封装类型、针对小型封装的 BGA 封装或便于组装的 QFN 封装。

    2.) 软件接口是这种无需 MCU 控制的独立接口、还是将使用 MCU 来配置/控制器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    1:易于组装、无 BGA
    2:独立、无 MCU

    不过、BOM 数量更少、但空间不是问题  
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ali

    看一下 BQ25185。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    我正在针对我的应用评估 BQ24133和 BQ25185、并想知道哪一个更好。

    我假设建议使用 BQ25185来尽可能减少 BOM 数量。 但是、在本例中、效率是高于其他因素的最高优先级。 考虑到这一要求、哪一个是更好的选择、或者如果还有其他更高效的解决方案?

    我感谢您提出任何见解或建议。

    谢谢
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ali

    我假设建议使用 BQ25185来尽可能减少 BOM 数量。 但是、在本例中、效率是高于其他因素的最高优先级。 鉴于此要求、两种解决方案中的哪一种是更好的选择、或者是否有其他更高效的解决方案?

    BQ24133是一款开关转换器、将是具有更高效率的解决方案。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、
    进一步检查 BQ24133后、我发现它的最小 VIN 为4.5V。 涡轮电压额定值为3至6V。
    此外、它是降压转换器。 有没有任何降压/升压转换器锂聚合物充电器能够利用所有可用的输入功率并为电池充电。

    理想情况下、涡轮机将产生5V 电压和100mA、负载电流也在100mA 左右、因此我想在使用时利用所有可用功率来保持电池充电。

    如果您需要进一步的解释、请告诉我。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ali

    我们确实有一个降压/升压充电器、但对于100mA 处的1节电池来说、它是过载的。

    一种可能的替代方案是使用双 IC 解决方案。  我们有一个降压/升压电源系列 TPS630xx、可以为电池充电器 BQ25170供电。

    看一下 TPS63020。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、
    我同意你的看法。 我还在想调节电池充电器的输入电压、然后使用高效的充电器为电池充电。

    TPS63020 Vin Max 为5.5V、我需要至少6V、因为涡轮机将产生3V 至6V 的输出。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ali

    几个单元来让我们来看看:

    1.) 输入电压范围为2.5V 至12V 的 TPS63060

    2.) TPS63070、输入电压范围为2V 至16V