This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R3:用于可调节稳压器的 SMPS、提供3-7.5Vdc 输出

Guru**** 2495445 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317, TPSM365R6, TPSM365R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476051/tpsm365r3-smps-for-adjustable-regulator-for-3-7-5vdc-output

器件型号:TPSM365R3
主题中讨论的其他器件:LM317TPSM365R6

工具与软件:

我正在寻找一个 SMPS (最好具有集成电感器)、它可以像线性稳压器一样使用、能够在10-30Vdc 输入范围内从3-7.5Vdc (100mA 负载)输出调节。  但我会使用带修整电位计的 LM317、但狭小空间内会出现热量问题。  这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:

    我建议查看 TPSM365R6或 TPSM365R3。 您可以使用电位器或调制方案来调节输出。 下面的应用手册中提供了此类示例:

    https://www.ti.com/lit/an/slvafe6/slvafe6.pdf?ts = 1739914467854&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    前提是使用 DAC、甚至滤除具有可调占空比的方波、以便注入电流来获得正确的输出。

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:

    没问题、很高兴提供帮助。 由于您似乎是论坛的新手、如果问题已解决、您应该可以单击"此问题可解决我的问题"、主题将关闭、这将有助于我们自己的内部衡量指标系统。 你也可以自己回复。

    感谢您观看我们的器件、

    Richard