This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798适用于 LiFePO4? 故障和可能的后果?

Guru**** 2495445 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477313/bq25798-bq25798-suitable-for-lifepo4-or-issue-with-defaults-and-possible-consequences

器件型号:BQ25798
Thread 中讨论的其他器件: BQ24172

工具与软件:

从 TI 应用手册"LiFePO4设计注意事项"中可以看出、BQ25798是 LiFePO4电池的理想选择。 但是、通过查看 BQ25798数据表( 带双输入选择器的 BQ25798 I2C 控制、1节至4节、5A 降压/升压电池充电器、用于太阳能电池板的 MPPT 和快速备份模式数据表(修订版 B))、我再也不敢肯定。

它确实适用于 LiFePO4电池吗?

那么、当电池电量完全耗尽时会发生什么情况? 寄存器会复位、默认情况下它会使用锂离子电压自主充电、而对于 LiFePO4来说、该电压过高? 充电永远不会达到结束电压、它是否在某个时刻停止充电、或者是否存在严重的风险? 如果意外发生这种情况、它会如何影响电池的寿命(在极低的情况下是否可以接受)? 这些寄存器只能在器件手动打开时设置、而不能在充电时设置。  

它的设计用途是通过 USB-C 连接2芯2200mA LiFePO4电池的便携式医疗设备 该 器件在充电时不会自动启动、需要单独打开、而且不应该在充电时使用。 因此、  当从完全耗尽的电量充电时、不能设置 BQ25798寄存器、它在自主模式下使用。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hasse:

    您更正了默认 VREG 为每节4.2V、而 LiFePO4只需每节3.6V。  由于2种化学物质的充电曲线相同、因此 BQ25798可以安全地为>1S LiFePO4充电、但仅当稍后在软件中更改 VREG 时。  例如、如果是2S LiFePO4、PROG 引脚可以将 VREG 设置为1S 锂离子或4.2V。  这样默认充电仍然可以发生。  然后、软件需要将 VREG 更改为2x3.6V=7.2V。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  
    谢谢您的讲解。 但是、我们的应用/器件在 充电时无法启动、需要在不充电时手动打开。  根据医疗设备的60601、这涉及到感应漏电流(将设备缠绕在锡箔中)。 因此、 当电量完全耗尽时、用户会使用默认配置文件对器件充电、但根据您的建议将其设置为1S。 然后在4.2V 电压下完成充电、这根本不会充满、对吧? 您是否对其所占百分比有任何想法? 然后使用该器件、在启动时将寄存器设置为7.2V、由于未充满电、使用时间非常有限。 我必须检查这是否可以接受。


    此外、当完整的 LiFePO4已满(或超过4.2V)且未设置寄存器和进行1S 配置时会发生什么情况? 高电压误差?  

    TI 没有其他器件可以自主使用 LiFePO4设置并通过某些硬件引脚或其他引脚进行配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hasse:

    没有其他 I2C 主机控制的器件具有#CELLS x 3.6V 的默认值。  我们有 BQ24172等较旧的独立(电阻设置)充电器。  您会对此感兴趣吗?

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们认为电池电量完全耗尽是一种非常罕见的情况、因为该器件已有很长时间未使用。 因此我们正在考虑这种方法。  

    我还想知道如果我们的电池组具有具有过压保护功能的保护电路、是否可以选择2S 电阻器设置(我们正在进行检查)、您是否同意? 它可能为我们的电池充电的电量远多于4.2V/1S 设置、从而消除了器件在首次开启后立即充电所需的问题。

    有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hasse:

    所有电池组都具有保护器芯片、可提供过压保护。 串联 FET 打开、充电器认为没有电池。 它进入涓流充电状态、并尝试通过在 BAT 上施加不超过100mA 的电压和不超过2x2.5V 的电压并持续1.5秒来关闭保护器 FET。  如果保护器 FET 在1.5秒内未闭合、则充电器进入正常充电周期、对 BAT 引脚电容器充电至终止。 此循环重复进行、直至 FET 关闭。   

    此致、

    Jeff