This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521815:Intelli-PhaseTM 解决方案替代产品

Guru**** 2378670 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53631
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472923/tps6521815-intelli-phasetm-solution-replacement

器件型号:TPS6521815
主题中讨论的其他器件:TPS53631

工具与软件:

尊敬的团队:


您是否有可以替代 MP87440和 MP87420的 Intelli-PhaseTM 解决方案部件?

交叉参考搜索无法生成任何器件型号。

BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广山浩、  

    您能否提供有关所需规格的更多详细信息?
    MP87420似乎没有任何公开信息。

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah San、
    感谢您的确认!

    您是否有具有以下规格的类似产品?
    我对缺少信息表示歉意。

    具有 MOSFET、电流感应和温度感应功能的产品类型:Ω 半桥栅极驱动器。
    工作输入电压(VIN):22V
    输出电流(IOUT):30A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广山浩、  


    我将把话题重新分配给负责半桥栅极驱动器的另一个团队、他可能会对类似产品有更好的想法。
    感谢您的耐心等待!

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroshi、

    似乎您需要一个具有集成式功率 MOSFET 的半桥驱动器。 我在分立式栅极驱动器团队工作、因此将转至集成式电源模块团队。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广山市

    您是否在寻找电机驱动器器件?

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah San、William San、Adam San、
    感谢您的确认!

    Adam San,
    我正在寻找 具有 MOSFET、电流感应和温度感应功能的半桥栅极驱动器。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广山市

    我们提供具有集成电流检测功能、但不具有集成 MOSFET 的单个半桥栅极驱动器。

    我们的有刷和步进电机组还提供一些可满足您需求的驱动器。

    您正在驱动什么类型的电机或负载?

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam San,

    感谢您的回复!
    出于机密性方面的考虑、很难对此进行沟通、
    但我要寻找的是"Vcore 电源管理系统解决方案"。
    例如、类似的产品可能是 TPS53631。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广山市

    该器件在我们的 MPP 组中、我会将您的帖子分配给它们、以获得更直接的支持。

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Adam 、  
    感谢您发送我们的方式。 这似乎属于我们的职权范围。  

    你好、Hiroshi-san 、  
    我希望确保了解您的需求、 我的团队为 服务器应用提供降压功率级(用于电压调节的栅极驱动器+ MOSFET)和控制器(用于功率级的监控、诊断和 PWM 控制)。  

      您提到的 MP87420和 MP87440看起来是功率级、而您引用的 TPS53631是功率级的控制器。 我们确实提供了一些 MP 器件的竞争产品、但我们可能需要了解更多详细信息、以确保找到更适合您的应用的器件。  

    如果您担心机密性、 我们也可以通过电子邮件继续此对话、这样它就不会在公共论坛上发布、我们可以更自由地说话。 是否要通过电子邮件继续此操作?  

    此致、
    Nick