Thread 中讨论的其他器件:GPCRB
工具与软件:
请参阅随附的日志数据。 从0%到1%充电需要35分钟、时间太长。 我应该如何调整它、谢谢 youe2e.ti.com/.../1778.LOG.xlsxe2e.ti.com/.../bq27542.GG.csv
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
请参阅随附的日志数据。 从0%到1%充电需要35分钟、时间太长。 我应该如何调整它、谢谢 youe2e.ti.com/.../1778.LOG.xlsxe2e.ti.com/.../bq27542.GG.csv
您好!
感谢您为我提供了日志文件和 gg 文件。 在 gg 文件和日志文件中、在给定您已编程的配置和放电循环的情况下、电量监测计会按预期的方式运行。
这里发生的情况是您正在使电池放电、使其远低于您已编程到电量监测计中的终止电压。 您可以将终止电压编程为3400mV、而实际上您要将放电一直降至2890mV。 当电压低于您已编程的终止电压(3400mV)时、监测计会报告0%、而实际上您的放电远超过此值。 这会产生更多的可用容量、从而使监测计花费很长时间从0%变为1%。

如果您的系统的终止电压实际上为~2900mV、那么解决此行为的解决方案是将您已编程到电量监测计中的终止电压值更改为2900mV、这反映了系统配置。
此致、
Jonny。
您好!
请检查随附的日志和 GG 文件。 我将 Terminate Voltage 设置为3200mV、然后将1A 放电至3200mV 0%。 分别在25℃ 和0℃ 充电、25℃ 充电0%~1%充电时间2分钟、5℃ 充电0%~1%充电时间33分钟、原因是什么、是否有办法缩短5℃ 充电时间?
e2e.ti.com/.../5_0321_-charging-LOG.loge2e.ti.com/.../3465.gg.gg.csve2e.ti.com/.../25_0321_-charging-LOG.zip