This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:0%至1%的充电时间过长

Guru**** 2512025 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470066/bq27542evm-charging-time-of-0-to-1-is-too-long

器件型号:BQ27542EVM
Thread 中讨论的其他器件:GPCRB

工具与软件:

请参阅随附的日志数据。 从0%到1%充电需要35分钟、时间太长。 我应该如何调整它、谢谢 youe2e.ti.com/.../1778.LOG.xlsxe2e.ti.com/.../bq27542.GG.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您为我提供了日志文件和 gg 文件。 在 gg 文件和日志文件中、在给定您已编程的配置和放电循环的情况下、电量监测计会按预期的方式运行。  

    这里发生的情况是您正在使电池放电、使其远低于您已编程到电量监测计中的终止电压。 您可以将终止电压编程为3400mV、而实际上您要将放电一直降至2890mV。 当电压低于您已编程的终止电压(3400mV)时、监测计会报告0%、而实际上您的放电远超过此值。 这会产生更多的可用容量、从而使监测计花费很长时间从0%变为1%。  

    如果您的系统的终止电压实际上为~2900mV、那么解决此行为的解决方案是将您已编程到电量监测计中的终止电压值更改为2900mV、这反映了系统配置。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    重新测试后、我将放电至3400mV、RSOC 也是0%。  当我再次充电时、保持0%~1%、仍然需要12分钟、这太长了。  请问原因是甚么、有没有办法改善? 谢谢 youe2e.ti.com/.../Discharge-log.loge2e.ti.com/.../Charge-LOG.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我需要查看完整的放电/充电日志文件、该日志仅显示部分电荷。 此外,在您收集日志文件后,您是否可以捕获 gg 文件并发送该文件?  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请检查随附的日志和 GG 文件。 我将 Terminate Voltage 设置为3200mV、然后将1A 放电至3200mV 0%。 分别在25℃ 和0℃ 充电、25℃ 充电0%~1%充电时间2分钟、5℃ 充电0%~1%充电时间33分钟、原因是什么、是否有办法缩短5℃ 充电时间?

    e2e.ti.com/.../5_0321_-charging-LOG.loge2e.ti.com/.../3465.gg.gg.csve2e.ti.com/.../25_0321_-charging-LOG.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请使用 GPCRB 工具优化低温下的电量监测参数、然后重试。 我认为、如果您针对低温优化参数、应该会看到更好的性能。

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、数据是通过 GPCRB 后的测试数据、请帮助检查 GPCRB 数据是否正确、或者由于电池长时间处于休眠状态、因此需要长时间为0%~1%充电才能唤醒、我可以在哪里设置该信息? 谢谢 you.e2e.ti.com/.../GPRCB_2D00_Data.zipe2e.ti.com/.../GPRCB_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我查看数据时请预计会有延迟。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您已经读取完数据了吗? 5℃ 是否有任何办法可以调整和改善充电时间长的问题、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!   

    另外、请确保您对 chemdat 进行了正确编程。 有关确切的流程、您可以参考此 E2E 主题。 执行此操作后、应重新执行测试以查看行为是否已解决。  

    此致、  

    Jonny。