This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:在 CHG 和循环关闭期间失去通信

Guru**** 2495585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476040/bq78350-r1-losing-communication-during-chg-and-cycling-off

器件型号:BQ78350-R1
Thread 中讨论的其他器件:BQ78350BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我们使用四个独立的 BQ78350芯片、其中一个芯片出现问题。  该板在 DSG 模式下或没有任何操作时可以正常工作。  但是、当我们尝试充电时、它将大约每半秒打开和关闭一次 CHG、而不会结束  我们已为其加载了与其他电路板相同的 BQStudio 参数、并且在 OCC 和 OCD 之外、我们的任何安全参数都没有半秒的恢复时间(至少为2s。  在 BQStudio 上很难捕捉任何特定的寄存器问题、但我们通常会看到整行空白。  我们还看到了一个显示"器件不确认"的错误、以及产生"(1443ms)的采样率已超过允许的采样率"影响的错误。  在某个点、我关闭了所有保护功能、仍然出现相同的行为。   

是否有某种原因使 B78350仅在充电期间失去通信?

注意:电池组实际电量为75%。  电路板坚持其为0%、即复位后的8%。  我们显然不能使芯片数库放大变为高电平。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关额外信息、我们只关注 B78350和 B93000 AFE 之间的 SDA/SCL 线。  当未充电时、我们观察正常通信。 充电时、我们大约每100ms 只能看到一个重复的地址/请求字。  时钟似乎没有变化。   

    此外、即使我不使用 BQStudio、也会发生这种情况。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!


    此问题已在团队内分配、我们将回复您

    此致、
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    这是一种奇怪的行为。

    问题是、您的采样速度有多快?  
    您是否正在使用评估板?

    BQ78350不控制 FET、而是 BQ769x0 AFE。  
    如果您丢失通信并且 CHG FET 正在切换、我会假设 BQ78350的 GND 返回路径会以某种方式中断、以至于它会阻止通信。  

    如果使用定制板、请分享您的原理图。 TI 评估板中是否会出现这种情况?