This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:UCC28740的辅助电源设计问题

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476867/ucc28740-the-auxiliary-power-supply-design-issue-for-ucc28740

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件:TIDA-00702

工具与软件:

您好!

我们有一种新的 辅助电源设计以及我们的 规格。 有关以下内容:

1、我们需要 辅助电源输出是24V/3.3A (满载);

2. 输出采用 同步整流 UCC24612-1DBVR 解决方案, QR 反激解决方案采用 UCC28740DR+CS6N120 ( 6A1200V MOSFET );

我们的问题如下:

1. 开关频率在43K-55KHz 时满载时仍然有效(3.0A+0.3A)、并且 MOSFET 会在 几个波形谷值处被使能、我们不能提高开关 频率、

2.半负载/轻负载, 开关 频率将为20K-30kHz,我们可以听到 电感哨声;

3、 效率约87%、EVM 以上90%以上;

我们的支持需要:

1. 增加 开关 频率 50K~55KHz、在第一个 波形谷底启用 MOSFET;

2.如何修改我们的设计,在不同的负载下,我们可以将开关频率限制在30kHz以上;

3.我们根据 TIDA-00702 EVM 测试设计:R28 ~ 200K、R30 ~ 10-20K、没有 改进之处:

我们针对您的评估结果测试波形:

1. Vds 波形:

2. VIN=250Vdc、输出电流=3.3A:

3.输入电压=310VDC

 变压器文件和原理图请参阅下面的

e2e.ti.com/.../2437.PQ3220P12M420U.pdf

e2e.ti.com/.../01_5F00_Power_5F00_75W24V22.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    1. 变压器的磁化电感和受控峰值电流将控制频率。 要提高开关频率、您需要使用磁化电感较低的变压器。
      1. 以下链接将为您提供 Excel 设计、该设计可用于计算较高频率下的磁化电感以及设计的正确匝数比。 https://www.ti.com/tool/download/SLUC487

     

    1. 无法限制频率、因此转换器会以大于30kHz 的频率进行开关。 该器件使用峰值电流模式和频率调制来控制占空比。
      1. 您应该能够通过提高开关频率来减弱可闻噪声的影响。 通常、这些设计是在75kHz 至80kHz 的满负载频率下完成的。
        1. 如果采用这种设计方式、由于负载降低、峰值电流和频率将降低。
        2. 当转换器在低于32kHz 的频率下运行时、峰值电流将被控制在¼ μ A 的最大值。 这意味着当频率低于25至20kHz 时、产生可闻噪声的能量更少。
    • 您可能还需要清漆磁性元件以降低可闻噪声。

     

    1. 如果您的变压器磁化电感不正确、调整电阻器将不会设置时序。
      1. 一旦您重新设计变压器、请使用以下链接检查和修改您的高频设计。 https://www.ti.com/tool/download/SLUC487

     

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

     

    此致、