This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:输出端噪声

Guru**** 2495585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475383/lm5023-noise-at-output

器件型号:LM5023

工具与软件:

您好!

  下面的图表显示了 SMPS 项目

之前、我在输出端遇到纹波问题、该问题通过将 R23移到 Ulrich 引导的光耦合器的引脚1和2来解决。

但是、我有一个出现"尖峰"的噪声问题... 随着我添加负载(1.5A)、情况变得更糟...

我在输出端有一个 π 型 LC 滤波器、如果 π 型滤波器不是解决方案、如何调整其大小以覆盖此噪声、解决此问题的最佳方法是什么? 





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我们已收到您的请求、并且正在审核中。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我会首先通过输出电容器上的差分探头进行检查、以确保噪声是真实的。  如果您没有差分探头、则可以使用"尖端和接地筒"探头技术进行测量。  此外、将需要使用铁氧体磁环来形成差分探针。  请参阅下图、了解如何测量尖端和接地筒示波器探头。

     

    如果您验证噪声是真实的、则可能会在系统中传播开关噪声。  更像的是、开关噪声是由开关噪声引起的。  在这种情况下、您可以通过在次级整流器上使用缓冲器来降低该噪声/振铃。  以下链接将为您提供一份应用手册、其中包含有关如何在输出整流器上添加缓冲器的部分。 应用手册的第10页到第13页介绍了该内容。 https://www.ti.com/lit/an/sluaac5/sluaac5.pdf

     

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 :  

    我将执行所要求的检查,并尽快与您联系,提供更多信息! 

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的通知。

    此致、