This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2996-N:DDR3

Guru**** 2495425 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2996-N, LP2996A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474283/lp2996-n-ddr3

器件型号:LP2996-N
Thread 中讨论的其他器件: LP2996A

工具与软件:

您好!

我将 LP2996-N 用作 DDR3的稳压器、到目前为止、它的工作没有任何问题。

但是、当我查看数据表时、发现 LP2996A 用于 DDR3、而不是 LP2996-N

您能告诉我为什么 LP2996-N 不适用于 DDR3吗? 是因为 VDDQ (min)值不同吗?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    您是对的。 DDR3需要1.5V 的 VDDQ、而 LP2996-N 的最低 VDDQ 为1.8V。 LP2996A 建议用于 DDR3应用。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James-San:

    感谢您的答复。

    您刚才说 VDDQ 需要1.5V 电压、但我已经能够使用 LP2996-N 来运行 DDR3。

    了解建议使用 LP2996A 但也可以使用 LP2996-N、这是否正确?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    当您说使用了 LP2996-N 时、您是说可以在1.5V VDDQ 下操作器件、还是说 DDR3在更高的电压下工作?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James-San:

    我向客户核实了。 我对我没有得到确认表示歉意。

    VDDQ 由不同的电源 IC 供电。

    因此、了解可使用 LP2996N 是否正确?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie-San、

    LP2996-N 的最小 VDDQ 输入为1.8V、但 DDR3需要1.5V。 您之前提到 LP2996-N 仍在为您的 DDR3工作、因此我想知道您当前向 LP2996-N 发送什么电压才能使其用于 DDR3?

    我不推荐 LP2996-N、因为它理论上不满足 DDR3需求、但您的初始陈述表明 IC 在数据表规定的最小值以下运行。 如果我是误会,请告诉我。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James-San:

    客户为 DDR3供电的方法如下。 我下面的答案可以回答您的问题吗?

    VDD = 1.5V (由另一个电源 IC 供电)
    VDDQ= 1.5V (由另外一个电源 IC 供电)
    VREFCA= 42V (由 LP2996 N 供电)
    VREFDQ= 0.75V (由 LP2996 N 供电)
    VTT= 0.75V (由 LP2996 N 供电)

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie-San、

    好的、那么客户正在为 LP2996-N VDDQ 引脚提供1.5V 电压、并且他们的测试或系统没有出现任何问题?

    考虑到数据表指出 LP2996-N 的最小 VDDQ 为1.8V、但我还没有对器件进行广泛测试、这一点很奇怪。

    不在 DDR3中使用此器件的唯一原因是电压范围不够、但如果客户已经在使用此 IC、没有问题、则表示没有问题。

    另一个有趣的点是、在 LP2996-N 产品页面上、列出的最小输出为0.656V、这意味着 VDDQ 可以低至1.35V。

    看完所有这些之后、我认为 LP2996-N 应该适合 DDR3、而且听起来客户已经成功使用了。 IC 本身相当简单、只要输入电压正常工作且输出电流足够大(两个版本都使用1.5A、因此这是可以接受的)、您就不会遇到 DDR3应用的问题。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie-San、

    我还应该指出的一点是、根据下面突出显示的数据表部分、您的 AVIN 应该更高:

    如果您的 VDD = AVIN、则 VDD 应至少为2.2V。

    此致、

    James