This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R044:NC 引脚1至4是否可以连接到 VCC?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474604/lmg2100r044-can-nc-pins-1-through-4-be-connected-to-vcc

器件型号:LMG2100R044

工具与软件:

您好!

我的客户询问这些引脚是否真正没有连接、如果是、是否可以将它们连接到 VCC 以帮助进行布局。  

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何相关更新? 我的客户本周将尝试最终确定他们的布局。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    很高兴在此为您提供帮助、您能帮助我理解您对"这些引脚"的理解吗、您能更具体一点吗?
    我假设您指的是可能无连接引脚、如果是、则指的是哪些引脚

    谢谢!
    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、问题标题中的那个。 引脚1-4。 有时我们会将 NC 引脚用作测试引脚、有时我们会将它们真正悬空。 尝试理解引脚1-4可以连接到 VCC 网以帮助进行布局。  

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确实、这些引脚并未与封装内部的任何部件进行电气连接。
    从电气角度而言、我不会看到将它们连接到 VCC 时出现问题、但我需要与我们的设计团队确认、我们不会遇到其他潜在的封装问题。

    您是否还可以帮助说明将这些引脚连接到 VCC 将如何帮助进行布局?

    谢谢!
    Zach Sovero.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    我没有客户布局、因此我对为什么这样做有帮助不持肯定态度。 但我猜他们在试图为 VCC 网络与 IC 在同一侧铺设一个平面。 因此、如果这些引脚可能在覆铜范围内、这将有助于保持间距。  

    是否能够确认这些引脚可以从设计阶段连接到 VCC? 确实需要在第二天左右获得客户的答案。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    从我们的离线对话中、不建议进行这种连接、这会带来风险、请建议客户不要将这些 NC 引脚连接到 VCC。
    我们 可以离线继续、我将关闭该主题

    谢谢!
    Zach S