This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:LM5146-Q1软启动选择

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472895/lm5146-q1-lm5146-q1-soft-start-selection

器件型号:LM5146-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队:  
我工作在15V , 10安培电源,工作频率是250kHz,应用程序运行成功,目前我正在使用 CSS=470nF 即40ms 软启动时间其随机选择。  
我有一个关于软星计时的问题,我们在哪种基础上为应用指定软启动? 还需要随开关频率或应用而变化吗?
我需要更多的技术细节,(除了 数据表).

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krutik:

    软启动主要是为了在启动时控制流入输出电容器的电流(从而控制输入浪涌电流)。 2-5ms 通常就足够了、因此我们在 EVM 中使用47nF。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、您好!

    感谢您的回复、  
    需要更具体的答案,如当我们使用实时应用时,在这种情况下,我的操作方法也很重要,(即我通过 MCB 提供我的电源,通过 SSD 继电器供电或通过 BMS 供电)所以在这种方法的操作时间达到稳定状态是不同的,时间是影响我的启动与我的操作频率选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krutik、

    然后选择软启动时间来满足应用要求。

    在开关频率方面、250-300kHz 是尺寸与效率之间的典型权衡。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Timothy、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您问这个问题。