This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2650:AUX 工作电流

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476652/lmg2650-aux-operating-current

器件型号:LMG2650

工具与软件:

您好!

我 想知道 辅助电压轨上的工作电流。  数据表上的内容仍待定:

谢谢!

杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerome、您好!

    LMG2650器件仍然是初始的、这意味着我们的验证团队仍在最终确定数据、该数据将在器件完全发布时包含在内。

    但现在、您可以参考 LMG2640中 的数据、该数据将具有类似的 Aux 工作电流。 图5-20包括完整数据:

    谢谢!
    Zach Sovero.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、您的数据是否高于1MHz? 我们计划使用它 、直至达到5MHz。

    谢谢!

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome、  

    我们收集的数据没有超过500kHz。 但是、鉴于 AUX 电流与开关频率的相关性是线性的、您可以通过插上图来计算5MHz 下成比例的 AUX 工作电流。  

    此特性是线性的、因为电流消耗主要受取决于开关频率的栅极驱动损耗的影响。  

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、