This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R044:并联连接

Guru**** 2617005 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477244/lmg2100r044-parallel-connection

器件型号:LMG2100R044

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户希望使用多个 LMG2100来支持高于35A 的电流。

是否可以将多个 LMG2100与单个控制器并联使用?

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kei、

    我会通过电子邮件进行跟进、并在此处提供一些指导。

    谢谢!
    Zach S