This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:BQ34Z100 EVM 配置和校准

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476984/bq34z100-bq34z100-evm-configuration-and-calibration

器件型号:BQ34Z100
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

您好、TI 团队:

我正在尝试连接 BQ34Z100 EVM 并修改其配置值、但电压读数会出现问题。 我已将跳线设置为用于大于5V 的电压、并使用48V 设置。 我在 VBAT+和 VBAT-之间为电路板提供40V 直流电、但显示的电压仅为635mV。

此外、我无法修改任何设置或校准电路板。 您能否提供有关如何正确配置和校准 BQ34Z100 EVM 的指导?

感谢您的支持。

此致、
Oussama D.