This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:未连接电池时的行为

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76922, BQ25731, BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475979/bq25731-behavior-without-battery-connected

器件型号:BQ25731
主题中讨论的其他器件:BQ76922、、 BQ25730

工具与软件:

你好!

我想在我们的新电源板设计中加入一个4节串联锂离子电池的充电电路。 为此、我使用 BQ25731作为充电 IC、并使用 BQ76922作为监测器和保护 IC。 但是、我不确定 BQ25731是否仍会在电池包被移除时(例如由 BQ76922的欠压保护触发)输出电压、从而在电池发生故障或移除时仍可以通过 USB-C PD 电缆调试微控制器(和系统本身)。
换而言之、在没有连接电池的情况下、BQ25731是否可以在 POR 后且输入仅为5V 的情况下(即在与 USB-C PD 充电器协商更高的电压之前)自动启动降压/升压转换器? 数据表提到 VREGN 调节至6V、在这种情况下无法实现。

如果我正确理解了具有电源路径的替代充电 IC (BQ25730)、则在重新启动后、它将具有0A 的默认充电电流(即、如果在电池缺失时向 USB 端口施加输入电压)、这不适合计划的设置。 否则、我需要在 V_IN 和 V_SYS 两侧都放置一个 LDO、以便为电池管理 MCU 供电、我更倾向于避免这种情况。 对于 BQ25731、这是相同的吗?

提前感谢您!




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tristan、

    [报价 userid="642860" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475979/bq25731-behavior-without-battery-connected "]换言之、BQ25731是否可以在没有连接电池的情况下、在 POR 后仅在输入电压为5V 的情况下(即在与 USB-C PD 充电器协商更高的电压之前)自动启动降压/升压转换器? [报价]

    即使未连接电池、BQ25731也会切换。 默认情况下、它作为小型"电池"为板载 VBAT 电容器充电、您可以从 VSYS 电源轨获取电流。 VSYS 电压是最大充电电压。  如果禁止充电、BQ25731无法保持 VBAT 并停止开关。  

    如果即使 VBAT = 0、您也需要 VSYS 电源轨、请选择 BQ25730。 否则为 BQ25731。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我认为 BQ25731是更好的选择、因为我只需要来自 VSYS 轨的小电流作为 MCU 的备用电源、以防电池发生故障、因此我可以从电量监测计/保护 IC 中读取各个电池的状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。