This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76972:堆叠设计启动错误的电芯测量

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476799/bq76972-stacked-design-bring-up-wrong-cell-measurement

器件型号:BQ76972

工具与软件:

您好、TI 团队:

在与 TIDA 010247类似的设计启动过程中、我们会遇到电芯测量的问题。

该实现的设计具有 x2 BQ、每个都可以连接3到10节电池(24V->72V)。

当采集 BQ 数据时、底部 BQ 的前两个单元有错误的电压(-0.1V、0V 和1.3V、而不是预期的2.1V 等)。 顶部 BQ 的第一个电芯具有错误的电压(1.2V 与2.1V)。

所有其他电池电压正常。 我们对实际电芯和仿真电芯进行了测量测试。 使用万用表、以相同的值测量电池电压。

您是否了解什么可以解释此行为?

谢谢!
Ronan

下面是我们的一些设计屏幕截图:



VC0和 GND 看起来具有~0.8V 的偏移。





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到了。

    这是因为该设计在两个电路板上拆分、并且当没有电源板时、VC0 (Current+)未连接到 GND (通过随附图片上的0 Ω R2)、从而导致电芯电压测量不正确。

    很抱歉有噪音。

    谢谢!
    Ronan