This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:OV 引脚最大漏电流;Vovr 值(数据表澄清)

Guru**** 2495805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476432/lm7480-q1-ov-pin-max-leakage-current-vovr-value-datasheet-clarification

器件型号:LM7480-Q1

工具与软件:

您好!

我正在计算 UVLO 和 OVLO 电阻值、并在数据表中偶然发现了一些不同的值。

OV 引脚中的漏电流:

  1. DS 第7.5章:I (OV):53nA (典型值)/200nA (max)
  2. „章节10.2.3.5/10.3.2.4:"流入 OV 引脚的最大漏电流为1 µA

-->200nA 或1µA 是哪个值正确?

V (OVR)

  1. DS 第7.5章:1.195V (min)/ 1.231V (典型值)/1.267V (max)
  2. DS 第10.2.3.5章:„根据器件电气特性、VOVR 为1.23V"
  3. DS 第10.2.3.5章:„根据器件电气特性、VOVR 为1.233V"

-->为了简单起见、我假设1.23V、但无论如何、哪个值是正确的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    1. 200nA 正确。

    2. 1.231V (典型值)正确。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiven、您好!

    谢谢您的澄清!