This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:有关同步的问题

Guru**** 2619985 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476236/lm5122-question-about-sync

器件型号:LM5122

工具与软件:

团队成员、您好!

是否可以设置"fsync、使用 RT 电阻器自由运行"?

客户需要 RT 电阻器和外部 SYNC 提供两个相同的开关频率。  

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    感谢您使用 e2e 论坛。
    LM5122只能进行表中所述的四种设置。

    只有 Master1设置允许使用 Rt 自由运行的振荡器频率。 如果它们希望通过外部同步实现相同的频率、以便可以在 Rt 和 SYNC 生成的信号之间切换、则需要一个频率为两倍的外部同步信号。

    如果他们使用 Master2配置、他们就不能再使用 Rt。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    可以将外部同步频率设置为1.2MHz 并将 Rt 设置为600kHz 吗?  

    在数据表中、fsync 似乎受到1MHz 的限制。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

     最大1MHz 的开关频率建议 适用于实际开关频率。
    未发现外部 SYNC 信号没有限制、因此 可以在 SYNC 引脚上施加1.2MHz 信号来在 Master1配置中创建实际的600kHz Fsw。

    此致、
    Niklas