This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6287B25EVM-024:USB2ANY Explorer 不适用于 TPS6287B25EVM-024

Guru**** 2618775 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474656/tps6287b25evm-024-usb2any-explorer-is-not-working-with-tps6287b25evm-024

器件型号:TPS6287B25EVM-024
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具与软件:

您好!

我购买了 USB2ANY 并通过10引脚接口将其连接到 TPS6287B25EVM。 我在"Select Interfaces"菜单中选择了 I2C、在"Slave Address"中输入了默认值0x45。 为了启用 I2C 接口和读取/写入寄存器、我需要在其他参数中输入什么内容?

EVM 上的稳压器已启用并正在工作、因为我可以在3.3V 输入的输出端看到0.4V。 是否需要在评估板上切换任何跳线才能 与 USB2ANY 配合使用?

此致、
Sanket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanket:

    您能否在 GUI 打开且 EVM 通电的情况下发送 PC 屏幕图像?  EVM 需要为 GUI 供电才能与 IC 通信。  无需跳线设置。

    GUI 在这里: https://dev.ti.com/gallery/info/TPS62876/TPS62876/ver/2.0.4/ 我没有看到"Select Interfaces"菜单。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    I 从 GUI 启用的3.3V、Vin 也是从外部 PS 启用的3.3V。 这是 GUI 图像:

    此致、
    Sanket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、我不熟悉那个 GUI。  您以前使用过它吗?

    您可以在我上一篇文章中的链接中尝试 GUI 吗?

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我已按照说明下载 GUI/运行时并进行连接。 评估模块指出默认地址为0x45。 我点击"Connect with 0x45"、但显示 HW Not Connected、可能会出现什么问题? 以下是 GUI 的快照:

    此致、

    Sanket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢图像。  该消息表示您的 PC 无法看到 USB2ANY 框。  它必须首先连接到接线盒、然后连接到 EVM。

    我来问问支持 USB2ANY 框的小组、了解一些想法。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    你有什么想法吗? 我尝试使用不同的 USB 端口连接和断开连接、但没成功。 我看到当我点击"Connect"时、它会通过0x42扫描到0x47、仍然找不到它。 请了解如何连接它。 我需要这项工作迫切。

    此致、
    Sanket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanket:

    在 GUI 循环地址时、可以发送它的屏幕截图吗?  我认为必须连接 USB2ANY、以便它循环地址。  完成对地址的循环后、可以通过右上角的下拉列表将其更改为0x45吗?

    您还可以发送设置照片、其中包括 EVM、PC、电源、USB2ANY、 等等?

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我已断开所有连接并重新启动 Windows PC、不确定是不是原因、但现在它可以找到 USB2ANY 并连接到 EVM。 我可以从下拉菜单中更改输出电压、并使用 DMM 测量它。

    我正在使用一个 python 脚本来设置/取消设置/修改输出电压。 您是否有编程指南或示例脚本? 是否可以记录 GUI 更改输出设定点所采取的步骤?

    此致、

    Sanket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!  很高兴您使其正常工作。

    我不知道是否有方法可以捕获 GUI 的读取和写入。  但 Linux 内核中包含一个 TPS6287x 驱动程序。

    Chris