This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54541:TPS54541中的处理电源正常(PG)引脚

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477159/tps54541-handling-power-good-pg-pin-in-tps54541

器件型号:TPS54541

工具与软件:

您好!

我们正在设计一个 24V/5A 电源 使用 TPS54541 解决方案 28V 输入电源 . 我们不需要 电源正常(PG) 获取更高的功率。

您能否确认退出 PG 引脚是否安全 悬空 或者是否应将其拉高/拉低以确保正常运行?

提前感谢。

此致、
SIVAM Natesan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sivam

    如果您不需要它、则可以将其保持悬空。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare