This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51770:接口论坛

Guru**** 2496065 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51770, LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477074/lm51770-interface-forum

器件型号:LM51770
Thread 中讨论的其他器件: LM5177

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我打算使用此芯片设计一款可与锂聚合物电池集成的电源转换器、作为单一的储能系统解决方案。 请参阅以下电池规格:

输入电压范围:10V - 16V

输出电压:13.8V - 14V

功率:~200W

因此:
在正向方向上、电池通过电源转换器为系统负载提供13.8V 至14V 的稳压电源。
在反向方向上、电池可以使用智能充电器/直流电源通过电源转换器进行充电(从20% SoC @10V 到90%SoC @16V)。  

我对实施有几个问题:

1、前进方向的实施是明确的。 但是对于反向、必须采取哪些措施来防止电池过度充电?

2.我 打算 实施10mF 的输出大容量电容、以满足系统负载要求。  正向软启动可降低输出电容器的浪涌电流。 不过、如何限制反向的浪涌电流? 这是为了保护智能充电器/直流电源。

3.我注意到在快速入门计算器工具中、交叉频率和相位裕度都明确地显示在图中。 似乎增益裕度并不是该芯片的优先事项。 请问原因是什么?

4.针对我的应用、LM51770或者 LM5177是否会更好?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jareth:

    1.请查看此报告: LM5177降压/升压转换器的反向电流运行情况

    这应该已经为您的许多问题提供了答案

    2、电流限值处于反向运行状态、由平均电流限值设定、同时也限制了充电电流

    3.两者都很重要,但相位裕度是最重要的。

    4.我建议使用 LM51770、因为这是 LM5177的改进版本。

    此致、

     Stefan