This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230A:UVLO 触发方式早于负载期间的指定阈值

Guru**** 2693325 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61230A, TPS2113A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476282/tps61230a-uvlo-triggered-way-earlier-than-specified-threshold-during-load

器件型号:TPS61230A
Thread 中讨论的其他器件: TPS2113A

工具与软件:

嗨、团队:

我这里有一个采用 TPS61230A 的升压设计、输出5V、原理图与数据表的典型应用基本相同、只不过 Vin 电容器使用22uF 陶瓷电容器+ 100uF 大容量电容器。

因为在前端我使用了 TPS2113A 进行电源切换、因此在2个电源(电池3.7V 和 USB 5.2V)之间的切换事件期间、Vin 将会遇到临时断开 的情况、因此我添加了一个大容量电容器、以尝试在连接负载时维持电压、从而实现无缝转换。

但是、当 Vout 是350mA @ 5V 时、Vin 压降将只能低至2.5V、该值仍高于 UVLO 的下降阈值、但它仍被触发、并在 Vin 设置为5V 后重新导通。

这种行为与数据表中的行为大不相同、它是如何发生的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weiwei:

    很抱歉、我不明白"只能获得低至2.5V 的电压、仍高于 UVLO 的下降阈值"。 UVLO 下降沿应为2.5-150m=2.35V。 该波形看起来与2.35V 没有太大不同。  

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Travis、

    这是否意味着 UVLO 下降触发会在2.35V 至2.5V 之间的任何位置发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weiwei:

    NP、我的意思是 UVLO 逻辑是施密特触发、其中有上升阈值(2.5V)和下降阈值(2.35V)。 Vin 下降将触发2.35V 阈值。 但无论如何、Vin 波形看起来并非远低于2.35V。

    此致、

    Travis