This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5861:模拟调光机制和放大器;响应时间

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473672/lp5861-analog-dimming-mechanism-response-time

器件型号:LP5861

工具与软件:

您好!

我正在设计一个可以总结为 LP5861的电路、它通过模拟调光来驱动16个 LED 亮度。 每个 LED 连接到 L5861的每个通道。 只有8个 LED 同时点亮、同时为通道0-7或通道8-15。 此外、我设置一个共发射极光晶体管电路来测量每个 LED 的亮度。 光晶体管为 1541021NCA170。

模拟调光似乎可以正常工作、只是我似乎有一些行为不确定是否预期。 因此、我通过光晶体管电压测量"感知亮度"。 我通过将模拟电流标度设置为0来关闭 LED、然后通过将模拟电流标度设置为非零来开启 LED。 LP5861被设置为模式1、最大电流为20 mA、电流标度通过 DC 寄存器改变。 结果如下所示(高电压为 LED 关闭。 LED 越亮、电压越低。)



当 LED 从关闭转换到预期亮度时、似乎有一些"步进"。 也需要一些时间才能达到预期亮度。 响应时间通常约为180 - 220ms、但在某些情况下、甚至高达~800ms。 我不确定该响应时间是否来自 LED 驱动器、因此我有几个问题。

1.当通过 DC 寄存器改变电流标度时、模拟调光的响应时间是多少?

 数据表中提到的模拟调光是通过 电流增益控制执行的。 但它到底是如何工作的呢? 它是否使用了某种电流反馈控制、这就是亮度出现"步进"的原因?

谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 A、R:

    感谢您发送编修! 我将在 EVM 上对其进行验证、以查看是否可以重现与您相同的行为、我会尽快回复您。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    您是否有机会验证这一点?

    此致、AR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AR:

    Jared 目前不在办公室。 我将请另一位专家为该主题提供帮助。 他稍后会回应你。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven