This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3643:手电筒模式中的电感器 Isat 值

Guru**** 2495875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476957/lm3643-inductor-isat-value-in-the-torch-mode

器件型号:LM3643

工具与软件:

如果我们仅使用火炬模式(~100mA)、能否将 L1电感器替换为 Isat 较低的类型(例如500mA)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    具体取决于 Vin 和 VLED、在最坏的情况下需要计算最大电感器 IL_max 电流、然后选择 Isat=(1.5~2)* IL_max、