This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25948:双向电子保险丝

Guru**** 2495705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475696/tps25948-bidirectional-efuse

器件型号:TPS25948

工具与软件:

输入和输出。 我们正在寻找工作电压超过28.8V 且电流限制1.5A 的双向电子保险丝。

请查找以下所需规格  

1.额定工作电压28.8伏。

2.电流限值:1.5A

3.热关断

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaitali:

    只是想确认、您是否想要反向电流阻断?

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaitali:

    我会为您推荐一些器件。 您可以选中它们。   www.ti.com/.../products.html

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在寻找电压大于28.8V 和1.5A 电流限制的双向电子保险丝。

    您能不能建议双向电子保险丝?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaitali:

    您看到我在上面的回答了吗?

    此致、
    Arush