This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3881:EN 引脚阈值最小值...最大值

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476467/lm3881-en-pin-threshold-min-max

器件型号:LM3881

工具与软件:

你(们)好  

LM3881使能电路被描述为具有精密基准的内部比较器;然而在部分6.5电气特性中、似乎暗示了500mV 的阈值精度、这并不特别精确

第6.6节典型特性是我们所需的精度、但如果单元间的差异可能是1.0V...1.22V 左右为1.5V、那么 LM3881无法提供满足我们要求的精确解决方案...

那么、EN 阈值范围是500mV 实际值还是我会对该表进行误解?

谢谢

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    500mV 范围交叉温度对于 EN 是实际值。  

    您定义了什么 EN 阈值?

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、颐和

    图3显示了整个温度范围内的30mV 范围、但第6.5节"电气特性"意味着围绕典型值的部件间差异为500mV -如果单元间的差异如数据表中所述、则内置的精密比较器不适合我们的设计(我们需要在整个温度和单元之间实现小于40mV 的精度)。

    500mV 的精度约1.22V 似乎不符合精确的定义对我因此我的困惑和这个技术问题..

    谢谢

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve

    图3显示了单个器件、第6.5节是完整的交叉不同晶圆批次、单位、温度。  

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、颐和

    是的、这也是我的理解;但是我对500mV (例如1.22V +/-20%)数据表中"精密"比较器的单位到单位变化表示的不相信点感到惊讶-我在理解中遗漏了一些东西还是数据表中有一个拼写错误?

    谢谢

    Steve  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve

     我理解您的顾虑。 但大多数情况下、使能信号来自非常稳定的外部逻辑输入。 或来自同样可靠电源的 VCC 分压器。

    一旦 EN 高于1.5V、EN 的变化可以忽略、因为它始终高于阈值。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、颐和

    感谢----因此、EN 输入似乎作为 VIH=1.5V 的逻辑输入最有用---- 需要一个外部精密比较器来检测 VCC 上升/下降阈值电压、使其达到可靠的40mV 范围

    此致

    Steve