This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22997:快速输出放电(最大值 进行了测试

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475799/tps22997-quick-output-discharge-max-current

器件型号:TPS22997

工具与软件:

您好!

我有关于 TPS22997的问题。 在数据表中、快速输出放电(QOD)引脚为典型值。 50R 至 GND (负载开关关闭时)。 50R 作为内部 FET 实现。

QOD 引脚/内部 FET 能够处理多大的电流? 我在数据表中找不到值。 当电压上有相当大的电容通过 QOD 放电时、恐怕会导致将 QOD 引脚直接连接到5V 输出电压的问题、从而可能因过流/过热而损坏器件。

提前感谢。

此致、Jakob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jakob、

    QOD FET 可以处理高放电电流  

    器件具有 TSD。 如果加热、则将关闭它。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 热关断期间到底发生了什么? 输出电压是否停止放电? 而且是否可以保证不会对器件造成任何伤害、即使这种情况发生得更频繁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jakob、

    器件将处于闭锁模式。 关闭内部电路。

    QOD FET 受内部调节。 您不必担心它的 SOA。

    您计划连接的 COUT CAP 是什么。 请发送原理图进行审阅。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果器件负责 SOA、那我就担心会损坏。 COUT 将始终随本例应用而变化、可能在几百 uF 范围内。