This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84624:计算 RTT

Guru**** 2815225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475153/tpsm84624-calculating-rtt

器件型号:TPSM84624

工具与软件:

尊敬的专家:

当我们使用 D/S 中的公式3计算 RTT 时、我们是否还应该考虑 VOUT 和 CO (eff)的偏差?
如果我们应该考虑偏差、那么我们是否应该采用 VOUT 和 CO (eff)的最大值以便 RTT 值更大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用您正在设计的稳态直流 VOUT。 为了获得有效的 Cout、请检查制造商提供的直流偏置特性、并为您正在设计的直流 VOUT 使用该值。

    谢谢!

    Amod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amod:

    感谢您的答复!

    请让我们确认一下。

    我们是否还需要考虑 COUT 电容容差来计算 RTT 值?
    考虑 Cout 典型值的直流偏置特性、采用 Cout 的典型值并计算有效 Cout 是否可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Amod 将在几天后对此作出回应。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、具有基于直流偏置的有效值的 Cout 典型值适用于此类 EQn。 Cout 值的变化会按预期略微改变交叉频率。 只要相位裕度足够位于典型交叉频率的+/-10%区域内、就会起作用。

    谢谢!

    Amod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amod:

    感谢您的答复!