This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5810:LP5810:当 LED 通电但 VCC 断电 v2时、OUT0的电流泄漏

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473521/lp5810-lp5810-current-leak-in-out0-when-leds-are-powered-but-vcc-is-down-v2

器件型号:LP5810

工具与软件:

是否出现了解决方案?  我必须使用二极管桥来保持在移除 VCPU 时由 VLED 为 LP5810供电、否则 LED 会闪烁...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francols:

    您是否是说 VLED 上电后 LED 会亮起?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCPU 点亮、VLED 点亮、全部正常。  然后、我们为系统移除电池、VCPU 首先下降、因为其上的电容器较少。  由于 VLED 仍然较高、LED 将闪烁一次、直至 VLED 下降到足够程度。  所占的百分比、因为 VForward 较低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francols:

    是否所有 IC 都有此行为、或者只有1个 IC 有此问题?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起初、我怀疑存在布局问题、但事实证明、我们测试的 LED 越多...  我有3组4个驱动器。  因此、它们中的任何一个都可能发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francols:

    您的意思是总共有12个 LP5810、所有 IC 都有这个问题吗?

    在您第一次测试或某些测试后是否出现此问题?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我同时处理了两个问题。  卸下电池时、始终会发生这种情况。  VLed 获得了更多的电容器、并且保持时间更长。  红色 LED 闪烁一次。  也许 IR 也是,更难看到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    我们的专家目前不在办公室、下星期一将回复您。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    我来澄清一下您的问题。

    当您仅为 VLED 供电并使 VCC 保持断开状态时、LED 将亮起。 我是对吗?

    通过这种方式、我认为 IC 可能损坏、因为在我的 EVM 上、正常装置不会出现您这样的行为。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有、我说过、当移除 VCPU 时、它会在很短的时间内闪烁、因为 VLED 会保持更长的时间。  另一个用户似乎有相同的问题在驱动器1上,对我来说,很难知道什么驱动器,因为所有4连接...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    您是否有任何波形可以描述这种现象? 实际上、这是第一次解决此类问题。 如果有波形就更好了。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我会让我的技术人员录制一个。  只有红色 LED 的情况下才会如此、因为 V Forward 较低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    感谢您的理解! 因为我明天就要行动了。 我已向我的经理申请跟进。 让我们跟进电子邮件、以防我无法及时回复您。 我的经理将会备份。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    以下是移除 VCC 时的布线、V Led 下降得较慢(上面有更多电容器)。

    红色 LED 指示灯将闪烁片刻。

    顶部迹线为 VLed

    底部是 LED 的另一侧(芯片侧)

    灰色迹线是两者之间的数学差异。  电压差在1.6V 至1.9V 之间变化、红色 LED 从1.6V 的 V FORWARD 开始。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    Jared 目前不在办公室。 我将请另一位专家为该主题提供帮助。 他稍后会回应你。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven