This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923652:0.2V 的基准电压实际上是0.192V

Guru**** 2495695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923652

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476334/tps923652-reference-voltage-of-0-2v-is-actually-0-192v

器件型号:TPS923652

工具与软件:

在升压模式下使用 TPS923652、Vin = 24V、Vout~35V、Iout 606mA max (使用0.33R 检测电阻)、模拟调光模式、3.9KHz PWM 频率、620KHz 直流/直流频率、  

输出电流与  "VCSP-CSN 电流检测阈值 ADIM 100%占空比194 200 206 mV"规格中的预期值不匹配

在模拟调光模式下使用 PWM 时、由于 CSP-CSN 电压与0.2V 基准电压不匹配、因此输出电流与 PWM 比率不匹配。 PWM 比为50%时、CSP-CSN 电压为0.096V (应为0.1V)、而 PWM 比为100%时、CSP-CSN 电压为0.192V (应为0.2V)。 基准电压实际上看起来是0.192V、而不是0.2V??

这在多个器件上是相同的。

规格中的0.2V 基准电压是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steveb:

    如果可能、您能否向我展示您的原理图以及测量 CSP - CSN 电压的位置? 如果需要、我们可以通过电子邮件进行交谈。

    此致、

    Steven