This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013:通过 Webench 设计的 LM5013存在问题。

Guru**** 2580925 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476597/lm5013-lm5013-designed-through-webench-has-an-issue

器件型号:LM5013

工具与软件:

在 LM5013上、我使用 Webench 设计了电源、并要求输出端为9.8V。 我们构建了原型、但输出电压为3.2伏。 我仔细检查了数据表、根据数据表所述、357k 和49.9k 的值正确、但输出为3.2伏。 要获得9.8伏电压、我必须将 R2更改为14.4k。 数据表和 Webench 都出错或出现其他问题。 是否有任何想法、了解 R2为何会如此遥远? 原理图如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    根据数据表公式、R2应为49.9k Ω。 原理图上的 R2值是正确的。   

    您能否测量焊接在电路板上的 R2电阻器并确认该值是否正确?

    如果问题仍然存在、我建议您共享 SW、Vout 和 FB 节点波形以进行进一步调试?

    谢谢!

    Nitya