This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:UCC24612的辅助电源设计问题

Guru**** 2693345 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00702, UCC28740, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476705/ucc24612-the-auxiliary-power-supply-design-issue-for-ucc24612

器件型号:UCC24612
主题中讨论的其他器件:TIDA-00702UCC28740

工具与软件:

您好!

我们有一种新的 辅助电源设计以及我们的 规格。 有关以下内容:

1、我们需要 辅助电源输出是24V/3.3A (满载);

2. 输出采用 同步整流 UCC24612-1DBVR 解决方案, QR 反激解决方案采用 UCC28740DR+CS6N120 ( 6A1200V MOSFET );

我们的问题如下:

1. 开关频率在43K-55KHz 时满载时仍然有效(3.0A+0.3A)、并且 MOSFET 会在 几个波形谷值处被使能、我们不能提高开关 频率、

2.半负载/轻负载, 开关 频率将为20K-30kHz,我们可以听到 电感哨声;

3、 效率约87%、EVM 以上90%以上;

我们的支持需要:

1. 增加 开关 频率 50K~55KHz、在第一个 波形谷底启用 MOSFET;

2.如何修改我们的设计,在不同的负载下,我们可以将开关频率限制在30kHz以上;

3.我们根据 TIDA-00702 EVM 测试设计:R28 ~ 200K、R30 ~ 10-20K、没有 改进之处:

我们针对您的评估结果测试波形:

1. Vds 波形:

2. VIN=250Vdc、输出电流=3.3A:

3.输入电压=310VDC

 变压器文件和原理图请参阅下面的

e2e.ti.com/.../PQ3220P12M420U.pdf

e2e.ti.com/.../PQ3220P12M420U-_2800_2_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、  

    此问题与 UCC28740控制器的相关设计参数有关。  这无法通过涉及 UCC24612器件的更改来解决。  

    请提交包含所有这些相同信息的新 E2E 主题帖、但将主题帖标题中的器件型号更改为"UCC28740"。

    这将提醒 TI 内的正确团队解决您的问题。  

    我将关闭该主题帖、请使用标题中的新器件型号重新提交。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich、您好!

    谢谢、我已为此问题创建了新主题、谢谢。