This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:ORing 控制器切换延迟、导致电压骤降。

Guru**** 2494105 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481931/lm66100-oring-controller-switch-over-delay-leading-to-voltage-dip

器件型号:LM66100
主题中讨论的其他器件:LM5050-1

工具与软件:

我们正将 LM66100QDCKRQ1视为 ORing 控制器、用于为其中一个汽车应用连接冗余电源。

我将与之联系、以寻求有关随附仿真 波形中捕获的观察到的电压骤降的澄清。 (目前、我们仅通过在设计中使用此仿真来评估此器件)

1)下降的持续时间(由于体二极管导通)相当高(约100us ),当一个电源正在驱动输出总线下降低于 另一个电源。 是否正常?

2)此外、如果有任何缓解此问题的建议(因为负载对电压敏感)、我们将非常感谢您的指导。 (我们也针对下面列出的要求、开放使用新的 IC 选项)

3)您能为  (a) 1.8V/ 0.15A  负载 ,  (b) 1.1V/0.85A 负载,    (c) 3.3V/1.5A 负载的应用推荐任何具有快速开关的部件吗  

每种情况下的首选电压骤降小于5%。


随附的波形以供参考。
针对电源的各种关断时间完成仿真(Vin1 -绿色波形)

绿色和红色是2个电源输入。
紫色表示输出。
大约3ms 时、绿色电源关闭、红色电源开启。








  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    预计会出现切换延迟。

    您可以增大输出电容器以减小电压骤降。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。

    您能否建议具有更快开关的等效选项?

    我进行了自己的搜索、发现1.1V 和1.8V 电源电压的选项相当有限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍在寻找新的选项、因为需要的负载电流消耗和电压骤降所需的电容大于400uF。
    请提出建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    对于低压应用、我们没有太多选择。

    但您可以考虑使用可由外部电压源供电的 LM5050-1。 它具有一个单独的 VS 引脚。

    此致、

    Shiven Dhir