This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:询问连接到 TPS5430 BOOT 引脚的滤波器电容器是否损坏

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480069/tps5430-inquiry-about-damage-to-the-filter-capacitor-connected-to-the-boot-pin-of-tps5430

器件型号:TPS5430

工具与软件:

您好、TI 专家

客户通过应用 TPS5430来使用产品。

目前、在现场安装和操作产品期间、发生了连接到 TPS5430 BOOT 引脚的滤波电容器损坏的情况。

该设计的输入电压为24VDC、输出电压为12VDC、输出滤波电容器为100uF/25V Tantal。

输出滤波电容器损坏是否有任何预期原因?

直流/直流转换器的输出电容器是否在任何情况下损坏?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady  

    感谢您发送编修。

    [报价用户 id="459548" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480069/tps5430-inquiry-about-damage-to-the-filter-capacitor-connected-to-the-boot-pin-of-tps5430 "]

    目前、在现场安装和操作产品期间、发生了连接到 TPS5430 BOOT 引脚的滤波电容器损坏的情况。

    [报价]

    如果我错了,请更正我,从图片上看,它似乎 输出 钽电容器已损坏。   

    您能否详细说明 发生损坏时的测试场景是什么?  

    [报价用户 id="459548" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480069/tps5430-inquiry-about-damage-to-the-filter-capacitor-connected-to-the-boot-pin-of-tps5430 "]

    直流/直流转换器的输出电容器是否在任何情况下损坏?

    [报价]

    是的、在输出过压事件中、输出电容器损坏的可能性更大  

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady

    由于不活动、我将关闭该主题帖。 您可以随时重新打开

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare